Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

具备远程通信的自动化解决方案

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
具备远程通信的自动化解决方案 hero image

在过去25年里,电信行业不断发展,持续预测市场需求。在该领域,技术和服务发展迅速,网络流量大幅增长。

因此,近年来,全球范围内对实施新网络技术进行了巨额投资——仅在西班牙,固定宽带覆盖率就达到了99%,移动宽带覆盖率也达到了93%。技术已经发展成熟,基础设施也已到位,那么为什么不利用它们来满足行业中经常遇到的所有通信需求呢?

在不同位置的两个控制系统之间提供通信;集中式SCADA监控所有工厂中的所有自动化设备;或者工厂向相关员工发送包含每日生产细节的电子邮件,这些都是可再生能源、水处理和机械制造等行业常见的场景。现在,所有这些场景都可以通过标准EtherNet/IP高效实现。

将网络技术添加到应用的价值始于可靠的路由器。基本路由器管理连接到不同网络的设备之间的通信,并仅将必要的信息传输到正确的目的地。具有远程通信功能的路由器包括调制解调器(3G、4G等)或WAN端口,以便从任何位置连接到互联网。

这些路由器通常具有防火墙功能和/或使用VPN连接的能力,以帮助防范外部网络中的威胁。强烈建议路由器能够提供远程通信。它不仅可以建立连接,还可以在发生报警、操作故障和事件时发送通知,以及记录应用操作数据的历史数据。

安全性是设计或维护网络时必须考虑的关键问题。必须在网络中通信的设备之间建立安全连接和加密通信隧道,以保护传输中的数据。

这也是VPN的目标,即通过用户名和密码为虚拟网络提供访问规则,并在网络上的设备之间交换加密数据包。

此外,工业网络应防止任何不必要的访问——即能够访问机密数据甚至拒绝网络服务的入侵者。这种安全级别由防火墙提供,其设计目的是阻止未经授权的访问。

远程通信有助于改善工业应用中人员、设备和系统之间的连接,并为生产力、效率和灵活性开辟新的机会。通过集中技术服务支持,公司还可以减少差旅费用和意外停机时间。

发布时间 2015年3月3日


Noem� Rodr�guez
Noem� Rodr�guez
Sales Engineer, Integrated Architecture, Rockwell Automation Iberia
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 具备远程通信的自动化解决方案