Loading
博客 | 数字化转型
Recent ActivityRecent Activity

用于知识管理的AR

作为知识转移解决方案,AR 直接转化为降低成本和赋能员工队伍,使其能够分享知识并提升技能。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
双手持平板电脑,使用增强现实技术在工厂/工厂中查看说明。数字化转型。

Expert 2: - 不,不是这样做的……-
Operator: - 但 expert 1 告诉我这是正确的做法。-
Expert 2: - 好吧,我的做法也可以。而且,expert 1 一周前就离开了,如果你愿意,就按我的方法来。–Operator: - OK……但哪种做法才是正确的?
Expert 2: - 你想怎么做都行……-
Operator: - 好吧……-

加速员工培训

那么,哪种方式才是正确的呢?在面对新员工时,加快培训是首要任务,拥有多种解决方案可能会让人困惑,尤其是当你是第一次(或第二次、第三次)遇到这种情况时。我们越是忽视这个问题,技能差距就会越大,直接影响新员工和空缺岗位。根据德勤[1],这意味着预计有2400000 个岗位可能会空缺。

“肩并肩培训”的障碍

当然,“肩并肩”方法确实有效,但我们需要避免一些障碍,例如:

  • 劳动力老龄化和退休:“制造业中有很大比例的工人在未来 1~2 年(58%)以及未来 3~5 年(52%)有资格退休。”(SHRM)
  • 传统培训方法无效:“如果不对与工作相关的概念进行持续重复和强化,工人将在 1 小时内忘记 50% 的信息,24 小时内忘记 70%,一周内忘记 90%。”(Axonify)
  • 对工业工作的负面看法:“在最近的一项轮询中,61% 的青少年认为制造业职业是一个肮脏、危险的地方,不需要工人思考或技能,且个人成长或职业发展的机会极少。”(FMA)
  • 当前一线工人信息不足以满足需求:“据估计,全球 80% 的工人并非在办公桌前工作,但每年 3000 亿美元的风险投资中,只有 1% 用于这些工人的技术。”(Emergence)

三种知识类型

此外,在谈论知识转移本身时,“肩并肩”方法涵盖三种类型的知识[2]:

  1. 显性知识是可以轻松书写或口头表达的知识
  2. 隐性知识是对详细知识的应用
  3. 默会知识是通过独特经验获得、难以解释的知识——对执行任务有一种“感觉”

结合工业环境中的障碍以及我们分享知识的方式,一款能够管理知识转移的工具就显得尤为重要。增强现实(AR)可以通过专业知识捕捉解决方案很好地满足这一需求。

用增强现实赋能员工队伍

如果您正在考虑将这些解决方案应用到日常任务中,有三项基本能力:

  1. 赋能主题专家,通过文本、音频、图像和/或视频记录所有请求,涵盖知识捕捉的显性和隐性方面。
  2. 赋能操作员/工人,使其能够在查看说明的同时动手操作(例如通过眼镜设备),从而探索知识捕捉的默会方面。通过 AR,所有相关数据都能呈现在用户眼前,避免分心,并以安全的方式呈现。
  3. 最后,提供一种解决方案,能够实时将新信息更新并传播到团队所有设备,无需担心同一流程存在多个版本或无法确认是否为最新更新。

还应考虑的其他功能包括语音命令、空间环境高亮显示能力,当然,由于内容是实时共享的,还应具备所有团队都能轻松访问的云端部署。

那么,具体有哪些好处?归根结底,您正在考虑一款能够解决知识管理问题、为合适的人提供合适信息的工具。

通过 AR,您可以利用先进技术提升新员工的效率和生产力,让他们能够按照自己的节奏遵循流程,无需担心“肩并肩”培训。将 AR 作为知识转移解决方案,其影响直接体现在成本、首次修复率以及废品和返工的减少上。企业将拥有一支能够共享知识并提升技能的员工队伍。

 

[1]  https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4736_2018-Deloitte-skills-gap-FoW-manufacturing/DI_2018-Deloitte-skills-gap-FoW-manufacturing-study.pdf

[2] https://www.concurrent-engineering.co.uk/blog/how-to-accelerate-knowledge-transfer-with-augmented-reality

发布时间 2022年8月12日

数字化转型
Endress+Hauser 过程培训单元 (PTU),2018年5月21日和22日,印第安纳州格林伍德。
数字化转型

我们帮助您整合 IT/OT 边界的控制与信息,并为您的运营提供新的洞察,以推动更有意义的业务成果。

了解更多
主题: Digital Transformation

Héctor Jiménez
Héctor Jiménez
ISB Technical Consultant, Information Solutions, Rockwell Automation
联系:
EmailEmail
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 用于知识管理的AR