Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

利用 ArmorBlock 5000 彻底改变您的运营

了解可扩展的 On-Machine 分布式 I/O 如何有助于提高操作可见性,改善制造敏捷度并优化整体生产率。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
女工程师正在装瓶厂执行检查质量控制。

在瞬息万变的制造业格局中,保持领先不只是愿望,更已成为必需。随着各行各业正在应对市场需求和技术发展所带来的挑战,对创新解决方案的需求已变得比以往更重要。

了解未来挑战

市场需求和要求日益增长,带来了产量提升,您的自动化系统是否能跟上步伐? 在追求更智能制造的过程中,传统 I/O 解决方案已显得不足。人们比以往更需要强大灵活的可扩展的解决方案。

了解 ArmorBlock 5000® I/O 

ArmorBlock 5000® I/O 模块依托于高度集成的 IO 链路和 On-Machine™ 能力,提供可扩展的去中心化设计解决方案,能提高操作可见性和敏捷性。   

相较于传统 I/O 能力,I/O 模块带来许多益处。高性能 ArmorBlock 5000® I/O 解决方案针对 On-Machine™ 应用优化设计,有助于加快安装、试运转和故障排除速度,减少停机时间。I/O 模块可在较宽的温度范围中正常工作,针对恶劣工况环境中的高速应用提供高达 IP69K 的防护等级。此外,I/O 模块有三种工业标准供电型号可供选择,可满足不同地区需求。

阅读 Avrohom Gottheil 撰写的思想领袖文章,以深入了解特定的功能和应用,了解这些高性能 I/O 模块如何有助于降低制造复杂度。

跨行业应用

从精密型包装机,到耐久型食品加工设施,ArmorBlock 5000® I/O 都能适应并满足相应的需求。I/O 模块实现了智能集成体验,能够简化生产过程,并且能够尽可能减少错误和提升效率。ArmorBlock 5000® I/O 能够耐受严苛的环境条件,是各种严苛情况下各类应用的理想选择。

面向未来

对于智能制造厂商而言,ArmorBlock 5000® I/O 属于战略性投资,有助于实现可持续的业务成果。迈向未来,把挑战转化为增长与发展机遇。

发布时间 2024年2月5日

主题: Optimize Production Smart Manufacturing Smart Machines Smart Systems Industrial Automation & Control Food & Beverage Smart Devices

订阅

订阅 Rockwell Automation 快讯,从收件箱直接获取新消息、思想领导力和信息。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 利用 ArmorBlock 5000 彻底改变您的运营