Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

Arena 仿真软件可提升患者护理

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Arena 仿真软件可提升患者护理 hero image

一次就做好

这是每个行业的关键环节,但在医疗保健领域尤为重要,因为这实际上关乎生死。

如果您能在投资资本之前,并且不干扰当前运营的情况下,回答“如果……会怎样?”的问题,会怎样?

如果:

  • ……我们的产品组合、节拍时间、劳动规则、失效率、患者到达率等发生变化? 这将如何影响产出、队列、成本和资源利用率?
  • ……我们增加一个班次,购买一台新机器,或改变员工培训方式? 这会带来预期的结果吗?
  • ……我们将两个设施合并为一个? 我是提高了效率,还是让一切变得困难了两倍?
  • ……我们建造一个新仓库? 设计是否呈现了最佳可能布局?
  • ……我面临一场大流行,而我们的医院并未为危重患者的浪涌而设计?

消除猜测

Arena Simulation和高级分析能够预测未来并提出优化绩效的方法。灵活的基于活动的模型可用于模拟几乎任何过程。

快速(0:57″)视频模型演示了典型急诊科的活动,以及如何通过调整来缩短处理等待时间。

医院使用 Arena 消除猜测,利用实际数据帮助患者并挽救生命。制造商使用 Arena 高效地调整运营并找到错峰排班的最优方式,例如,医院在 Arena 中建模,以预测日常运营所需的资源量。

我们支持的现场项目中,所需资源数量存在不确定性,针对调度问题以改善患者护理、门诊路线等。

例如,我们帮助一家癌症处理诊所更好地管理患者护理。最近的医学突破意味着更多患者得以存活,因此,预约数量也随之增加。不幸的是,患者的等待时间超过了五小时。

医院需要更高效地错开预约时间,以缩短等待时间和医务人员的工作时长。通过模拟,医院找到了合适的预约/人员调度组合,从而减轻了双方的负担。

跟上不断变化的状况

疫情会增加入院患者数量和所需的特定资源数量。调整模型以反映预期患者数量的增加,使医院能够有效应对。

COVID-19 带来了诸多不确定性,让我们不得不思考需要做什么以及需要多快做出改变。事实数据将帮助医疗保健公司做好准备,迎接未来的挑战。

纽约的资源与其他大都市区一样紧张。随着预期患者人数的增加,医院必须迅速响应,尽可能多地提供护理。以下是模拟软件实际应用的一个例子:Northwell University 和 Lenox Hill Hospital 合作将他们的儿科门诊手术区改造成成人重症监护室,并使用 Arena 尽可能提高效率并挽救生命。

数据有助于决策者了解系统流程和资源约束,包括医生、护士和设备。规划人员可以为疫情、流感季节、自然灾害做好准备,护理人员也可以随时应对。

发布时间 2020年5月20日

查看这些相关案例研究

  • 癌症处理机构使用 Arena 仿真软件将患者在诊所的时间减少了25%
  • Arena 关于医疗危机运营
  • Arena:以更少的资源做更多的事情

Tyler D. DiFrischia
Tyler D. DiFrischia
Arena Simulation Account Manager, Rockwell Automation Inc
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left Arena 仿真软件可提升患者治疗