Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

通过降低电弧风险构建更具韧性的采矿运营

了解采矿公司如何通过评估、维护、培训和工程控制来降低电气安全风险、保护关键资产,并支持设备正常运行。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
同事们在工作过程中就工业制造工作场所的合作进行讨论,背景为带有矿石的球磨机。

采矿作业依赖于电力。无论是破碎、输送、起吊、泵送、通风还是矿物加工,电气基础设施都能保持生产运转,并帮助连接资产、系统和人员,从而实现安全、高效的运营。

但同样的电气系统在提高生产率的同时也带来了风险,尤其是在灰尘、湿气、振动、偏远位置、密闭空间以及持续压力等因素影响下的环境中,这些因素都会影响正常运行时间的最大化。

电弧是矿业公司无法将其视为狭义合规问题的风险之一。它是一个安全、可靠性和运营连续性挑战,可能同时影响人员、资产和生产。

为什么采矿业的弧闪风险不同

当电能通过导体之间的空气或从导体到地面释放时,会发生电弧。此事件会产生强烈的热量、光、压力、烟雾和熔融物质,对带电设备附近的工作人员造成严重危害。

在矿区,这些危险会因现场实际情况而加剧。导电性粉尘可能进入设备。潮湿和腐蚀性环境会损坏绝缘和连接。强烈振动和设备移动会导致组件松动。临时电源设置、移动资产和狭小的电气室会使暴露风险更难控制。

影响可能会迅速从安全事件转变为生产事件。故障可能会损坏电气设备,使关键资产脱机,延迟维护工作,并在可靠性至关重要的过程中造成计划外停机。

这就是为什么降低采矿业的电弧风险不仅仅是为了帮助预防事故。它还关系到帮助保护工人、维持产量以及在恶劣的操作条件下保持生产关键系统的可用性。

安全与生产绩效息息相关

矿业领导者在提高安全性的同时,还要提升可用性、产量和成本控制能力,这些优先事项并非孤立存在,而是相互依赖。

严重的电气事故可能会中断维护窗口,降低设备可用性,减缓生产速度,并且在恢复正常运营之前需要进行调查或更换工作。在采矿业中,一个受限资产可能会影响更广泛的价值链,其业务影响可能远远超出电气室。

更强大的电气安全策略有助于解决这一联系。它支持更安全的工作,同时提高输送材料、支持加工和保持生产运行的系统的可靠性。

对于现代矿山而言,这属于卓越运营的一部分:尽早识别风险,尽可能降低暴露,并设计能够在现场同时支持安全和绩效的系统。

从合规到风险降低的转变

合规性仍然是起点。NFPA 70E 和 CSA Z462 等标准有助于定义安全工作规范,而电气规范和维护标准则指导设备的安装、维护和检查方式。

但采矿作业需要的不仅仅是标准清单。它还需要对危险存在的位置、现场条件如何随时间影响设备,以及工人在操作、故障排除和维护期间如何与带电系统交互有一个切实的了解。

这意味着要使用电弧风险评估、短路和事故能量研究、明确的程序、适当的标签、员工培训、预防性维护以及根据任务和危险等级选择的个人防护设备。

这也意味着在任务开始之前,寻找减少暴露的上游方法。最有效的安全计划结合了管理控制、合格的工人和有助于从源头降低风险的工程控制。

使用工程控制措施减少暴露

工程控制在采矿业尤为重要,因为并非所有风险都能仅通过规程或个人防护设备来管理。抗电弧设备是帮助降低高风险电气应用暴露的一种方式。

抗电弧设备旨在帮助抑制和重定向内部电弧故障产生的能量,在设备按照其要求正确指定、安装、维护和操作的情况下,有助于保护人员安全。

这种保护在矿区尤为重要,因为电气室、变电站和电机控制设备可能位于生产区域、维护路线或远程资产附近,而这些资产的访问成本高昂且难以脱机。

具有抗电弧能力的低压和中压电机控制中心可以通过帮助减少正常任务期间的暴露,并加强工人保护、资产可靠性和生产连续性之间的联系,从而支持更广泛的安全策略。

安装和维护不能事后考虑

只有在完整系统被正确指定、安装和维护时,抗电弧设备才能按预期运行。即使是一个小的安装问题,也会影响设备的抗电弧完整性。

对于采矿项目,早期规划至关重要。应在招标过程中明确安装要求;承包商应了解制造商的要求,并在将设备作为安全策略的一部分之前对最终安装进行审查。

维护同样重要。灰尘、湿气、腐蚀和振动会随着时间推移改变设备状况,因此检查、记录和预防性维护对于维持保护和性能至关重要。

当电气安全被视为一项持续的运营纪律时,矿山能够更好地降低风险、保护人员并保持生产关键资产的可用性。

打造更具弹性的采矿业务

现代采矿业务变得更加互联、更加自动化,并且越来越依赖可靠的电气基础设施。这为我们提供了一个机会,让我们以不同的方式思考电气安全,不将其视为单独的要求,而是作为设计和维持弹性运营的一部分。

通过结合风险评估、受过培训的工人、预防性维护、成文程序和适当的工程控制,矿业公司可以帮助创造更安全的环境,同时支持正常运行时间、可靠性和长期运营绩效。

现在是采矿公司评估其运营中存在哪些电弧暴露,确认电气安全计划是否反映当前标准和现场实际情况,并确定工程控制措施可以帮助从源头降低风险的时机。

通过采取积极主动的方法,矿山可以更好地保护人员,保障关键资产,并降低电气事件演变成更大范围生产中断的可能性。在采矿业,弹性不仅取决于运营恢复的速度,还取决于在中断发生前降低风险的能力。

矿山
矿山
矿山
集成系统和可扩展分析可实现从矿山到市场的可见性,帮助您制定更明智的决策。
了解更多

发布时间 2026年8月21日

主题: Empower People Mining

Fabio Mielli
Fabio Mielli
Rockwell Automation矿业与能源战略营销经理
Fabio Mielli 是工业自动化和数字化转型领域的知名领导者,拥有20多年服务于能源、采矿和过程行业的经验。他的专业知识涵盖卓越运营、高级分析、电力系统和互联运营,帮助组织提升资产绩效、优化能源使用并加速可持续增长。
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 采矿作业中的弧闪风险