Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

AngloGold 通过新的 DCS 实现现代化

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
AngloGold 通过新的 DCS 实现现代化 hero image

正如你无法从树木中看出森林的全貌一样,有时你也无法从过程应用或工厂中看出发生了什么,因为HMI显示屏上杂乱无章。

这正是AngloGold Ashanti在巴西北部一座金矿所面临的挑战,该矿的图形显示屏过时且经常令人困惑。

据Tagna工程主管André Carvalho Guerra de Almeida介绍,位于巴西戈亚斯省Crixás的Unidad de negócios Serra Grande金矿(MSG)用于监督活性炭过程的显示屏缺乏清晰且有用的生产数据,这降低了操作员的效率。AngloGold雇佣了这家总部位于巴西的系统集成商来更新其HMI显示屏,以符合矿山中已使用的客户端/服务器标准。

MSG的活性炭应用配备了一个SCADA系统,拥有两个独立的站点和色彩斑斓的屏幕,这让试图了解过程发生了什么并决定如何响应的用户感到困惑。

据Almeida介绍,他们可以启动和停止设备,但几乎没有关于过程或其互锁和序列发生了什么的信息。操作员经常感到迷茫,维护人员可能会进行未添加到监控系统的更改,导致一团糟。

我们在批次、过程优化和安全系统解决方案与服务方面的专业知识可以帮助您实现目标。了解更多信息。

屏幕上显示更多内容

活性炭工艺是 MSG 用于从矿石中提取黄金的过滤和酸洗过程的一部分,矿石在此之前会经过破碎和研磨。总体而言,AngloGold 是巴西最大的黄金生产商。MSG 矿山的产量约占该公司全球年产380万盎司黄金的10%,该公司在10个国家拥有14座矿山,产量占全球黄金总产量的10~15%。

原始的自动化架构主要基于 Rockwell Automation 技术,活性炭工艺包括一个 L73 CPU、七个远程输入/输出面板、1115个输入/输出点、一个电机控制中心(MCC)(通过 EtherNet/IP 与63台电机通信)、一个带有10个过程图形的 FactoryTalk® 服务器,以及一个运行 ControlLogix® 和 FactoryTalk Studio 软件的工程站。

MSG 采用了 PlantPAx DCS,因为它使他们能够利用 Rockwell Automation 过程对象库,该库遵循国际标准和最佳实践,有助于加快现代化进程。

Almeida 表示,MSG 将其独立站点迁移到客户端/服务器架构,并实施了冗余服务器。他们还将旧的 SLC-500 CPU 重新编程到新的 DCS,使维护工作更容易,并实现了全厂标准化。

文化转变

为了在矿区采用更简单、更易用的 HMI 与 DCS,Almeida 报告称,Tagna 和 AngloGold 团队不得不克服一些文化阻力,重新设计了色彩丰富但效果不佳的显示屏。最终,他们选择了一种设计,采用更简洁的灰度、符合 ISA101 标准的屏幕,更加关注过程,并通过有限且有针对性的鲜艳色彩突出重要的操作信息。

他们实施了更好的 HMI 系统,保留了对监控许可证和软件的既有投资。Almeida 解释说,新屏幕显示所有内容,并为操作员提供有关活性炭过程的逐步更新。他们还使得使用顺序块添加更改变得更加容易。“当操作员如此迅速地适应新屏幕时,我们知道我们走在了正确的道路上。他们不断询问旧系统何时会被淘汰,”Almeida 说。

新活性炭应用在三个月内完成调试并投入运行。其过程完全自动化,采用顺序块,现在可向运营和维护团队提供有关过程和资产的完整数据。

随后,MSG 还将 PlantPAx DCS 应用于其破碎和研磨工厂。破碎工段的切换大约需要16小时的计划停机时间,而稍微复杂一些的研磨工段则需要大约三天时间,因为它有更多的 CPU 和输入/输出。

发布时间 2019年5月29日

主题: Mining, Metals & Cement

Jim Montague
Jim Montague
Executive Editor, Control
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
  5. Chevron LeftChevron Left AngloGold 通过新的 DCS 实现现代化