Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

AMR 革新了一级供应商的物流

探索自主移动机器人(AMR)如何为汽车行业的分级供应商变革物流,提升安全性、效率和生产力。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
工厂中用于运输材料的AMR

汽车行业中各级供应商的竞争优势正变得极为微弱且迅速缩小。虽然劳动力短缺依然是持续且高昂的增长制约因素,全球竞争的加剧也在提升成本压力。尽管电动汽车销量似乎正在放缓,但随着动力总成的持续演进,各级供应商仍在努力满足需求。

为应对这些挑战,各级供应商正在部署 AMR(自主移动机器人),用于在工厂车间及生产、仓库和运输作业之间进行物料搬运。AMR 使供应商能够在降低成本、扩充劳动力、优化生产和提升室内物流安全性方面实现指数级跃升。

从自动化到自主化的生产物流转型

AMR 外观上可能类似于自动导引车(AGV),但相似之处仅止于此。AGV 的工作方式如同传送带,将物料从 A 点移动到 B 点。而 AMR 更像是物料处理程序,具备灵活性,可根据车队管理者的指令前往任意位置。

AMR 的一些关键优势使各级供应商能够有效降低成本并最大化生产力,同时不影响安全性:

  • AGV 需预先编程;而 AMR 拥有车载智能,能在工厂车间交通规则下快速选择更快、可重复的路径。车载智能还使 AMR 能够安全地与步行人员或操作牵引车及其他物料处理设备的人员协同导航。
  • AGV 需要磁带、电线和信标等物理基础设施以保持运行轨迹。AMR 则无需这些基础设施即可在厂区内导航。
  • AGV 在受控空间内沿固定路径行驶;AMR 利用机器学习,在工厂车间遇到新情况时变得更加高效和精准。

归根结底,从自动化到自主化的转变意味着 AMR 能更全面地满足物料处理程序的需求,同时降低成本。

AMR 的物料搬运应用场景

AMR 正在变革工作流程,实现材料在人员、楼层、货架、支架及自动化岛之间的高效流转。一些最有效的应用场景包括沿生产线(在制品)搬运材料、自动化生产线边料配送,以及自动化非传送类物料的搬运。借助 AMR,工厂正用高价值方案替代手动或不安全的物料搬运流程。

OTTO:面向各级供应商的成熟 AMR 解决方案

OTTO by Rockwell Automation 正迅速成为全球最大的室内物流运营商之一。OTTO 使各级供应商能够通过 AMR 构建自主劳动力队伍,这些 AMR 在有效载荷能力、行驶速度和占地面积方面均非常适合其工作需求。OTTO AMR 每月在涵盖汽车、航空航天及消费品等生产设施中完成超过 400000 次交付。

70% 的 OTTO 部署在Fortune 500企业中

随着越来越多的 AMR 进入市场,显而易见,并非所有 AMR 都在同一领域发挥作用。关键的差异化因素包括最大化正常运行时间的设计,以及在有效载荷容量方面的选项,使制造商能够将其 AMR 投资和能力与其生产需求紧密对齐。

车队管理软件是另一项独特的竞争优势。理想情况下,该软件使单个车队经理能够让设施内的 AMR 安全高效地移动,从而提升吞吐量并实现不间断运行。OTTO 使车队经理能够使用比其他 AMR 车队少 20% 的 AMR 来完成相同或更多的任务。此外,OTTO Fleet Manager 可与设施现有系统集成,通过灵活的 API 简化复杂工作流程中的交接。

各级供应商选择 OTTO

汽车零部件生产是 AMR 在各类规模的供应商中的主要应用。全球第九大汽车零部件供应商 FORVIA 在其内饰系统部门部署了 8 台 OTTO AMR,用于在工作单元和仓库之间转运物料。FORVIA 通过 OTTO 实现了 11 个月的投资回报,并将工作单元面积缩减了 15%。这家供应商在仅仅 1.5 年后将其 OTTO 车队规模扩大了 50%。

另一家全球级供应商 HIROTEC America 依靠 OTTO AMR 更可靠、更一致地完成生产流程。OTTO 能够在无需基础设施的情况下实现快速上线,甚至可在一天内投入运行,这帮助HIROTEC朝着备件生产零操作员的目标迈进。

随着全球产量预计在未来四年内增长 15%,各级供应商正部署自主物料处理解决方案,以提升产能并降低运营成本。联系 Rockwell Automation 顾问,如果您希望就 AMR 战略和您的业务目标进行富有成效的交流。

发布时间 2024年8月5日

主题: Empower People Optimize Production Drive Sustainability Advanced Motion & Robotics Artificial intelligence Automotive & Tire

Renee Pieti - 主持人
Renee Pieti - 主持人
Rockwell Automation全球行业销售总监 - Tier 1及新电动汽车
联系:
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left AMR 如何提升汽车行业分级供应商的物流