Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

人工智能扩展了人类能力,帮助人们实现更多目标

不要再纠结于人类还是机器。真正的力量是人类 + 机器。人工智能增强并赋能人类潜力,带来突破性创新。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
机器人手触摸人类手臂

在将引领下一波创新波的六大技术中,人工智能(AI)可能是最重要的一项。(其他五项:IoT、先进机器人、区块链、新材料和自主设备)。

机器人过程自动化是人工智能涵盖的广泛类别之一,这一话题引发了大量关于机器人对我们工作方式影响的讨论,以及由于这一创新而产生(或消失)的工作岗位。

研究表明,工业机器人是劳动生产率和经济增长的重要推动力,而不会对就业造成威胁。举例来说:麻省理工学院的科学家与德国汽车制造商BMW合作发现,机器人-人类团队的生产率比单独工作时高出约85%。

因此,与其争论人类或机器,不如谈谈人类 + 机器——这种互动的样子,以及人工智能对全球制造商意味着什么。

 

Which Path Will You Take?

我们正处于接受和使用人工智能的关键时刻。

我同意Paul Daugherty和H. James Wilson的观点。在他们的著作Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI中,他们提出了一个令人信服的论点,即人工智能能够扩展和增强(而非取代)人类的能力,并赋能人类成就。

那些勇于进取并明智部署人工智能等技术的企业,可以利用其独特的感知、理解和学习能力,实现绩效的突破性提升。采用领先技术的企业将能够实现颠覆性创新。

 

超越线性

这就是为什么下一波如此重要于企业。每一次制造业的演进都专注于自动化改进,以增强线性、顺序、可重复、可测量和优化的工作流程或过程。

如果您希望利用人工智能和先进机器人实现渐进式进步,您可能会错失许多潜在改进机会。这是因为人工智能等技术使我们能够将流程设想为流动且适应性强的——超越装配线,转向能够不断适应新数据和新市场条件的灵活机器人和人类团队,以交付新成果。

 

走出舒适区

渐进式变革永远有其立足之地。这是一个熟悉的领域。

应用人工智能和先进机器人带来重大变革的过程可能会让人感到不适,因为这条道路需要在对大多数人来说既陌生又不断发展的领域中采用不同的思维方式。

人工智能的核心在于帮助我们找到不同的方法,让人们摆脱繁琐、重复的工作,从而腾出时间去做更复杂的工作——进行判断、做出决策、发挥创造力和进行创新。

是时候揭开人工智能、自动化和机器人的神秘面纱,重新想象未来的可能性了。

发布时间 2018年11月5日


Dave Vasko
Dave Vasko
Director of Advanced Technology, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 人工智能扩展了人类能力,帮助人们实现更多目标