Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

从自动化到自主化

先进的运动和机器人技术如何改变端到端的物料流动

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
16x9-robotics-1096141913.png

从自动化转变为自主化

制造商面临着日益严峻的挑战,即需求波动、全球供应链中断、SKU 激增以及对速度和定制化的期望不断提高。劳动力短缺和成本压力使人工过程变得不可持续,物料流动的每次延迟或交接都会在生产过程中产生连锁反应,从而影响生产量、质量和盈利能力。

生产物流是制造业的支柱。它不仅仅是搬运部件;它还在整个生命周期内协调物料流。在当今复杂的环境中,它已成为一种战略性差异化优势。效率、灵活性和弹性取决于物料在工厂中的流动程度。

基于静态传送带和手动搬运的传统系统无法跟上步伐。制造商需要那些能够无缝集成规划和执行的智能互联解决方案。这就是先进运动和机器人大放异彩的领域。

促进物料流动自主化

传统系统基于静态传送带和手动搬运构建,难以满足当今对高混合、小批量生产和快速切换的需求。

从自动化到自主化的转变标志着制造商处理物料流动的方式发生了必要且根本性的变化。自动化是用机器取代重复性任务;自主性是创建智能系统,以预测需求,适应变化并优化性能,而无需持续的人为干预。

先进的运动和机器人技术使这一切成为可能,将刚性的线性过程转化为贯穿整个生产生命周期的动态智能流程。

为自主物料流奠定基础

通过将机器人、传送带和安全系统整合到一个平台中,统一控制架构消除了复杂性。这种集成在整个工厂中实现同步性能,并通过减少对多个控制器的需求来加速部署。独立推车技术等智能输送技术用磁力驱动的推车取代了传统的传送带和链条,以实现精确的高速流动。这些系统支持快速切换和灵活布局,对于敏捷性至关重要的高混合、小批量环境而言是理想之选。

自主移动机器人通过工作站之间的自动化物料输送来增加另一层智能。这些机器人配备 AI 驱动的导航和实时协调,可适应动态工厂条件、优化工作流程并降低人工成本,同时提高安全性。利用 Emulate3D 等数字设计和仿真工具,制造商能够在实施前虚拟地建模和验证物流策略。这有助于最大限度地降低风险、缩短调试时间并提供符合预期的系统。

影响:从效率到智能

生产物流原则和先进运动技术的结合不仅可以改善运营,还能实现运营转型。制造商通过缩短调试时间、通过同步系统提高生产量以及通过减少人工搬运显著节省人力来缩短上市时间。通过智能路由和集成系统,安全性得以提升,而模块化平台可随业务需求同步扩展。

以下是制造商预计会获得的益处:

  • 缩短上市时间:通过仿真和模块化架构将调试时间缩短高达 25%。
  • 降低人工成本:AMR 和自动化转换减少了人工搬运,大幅降低了人工费用。
  • 增强安全:智能路由和集成安全系统可最大限度地减少工作场所危险。
  • 可扩展性:模块化平台让制造商能够从小规模入手,并随着需求的发展而扩展。

向自主化转型

从自动化到自主化的征程始于对当前状态的清晰了解。制造商必须识别物料流中的瓶颈,并量化其对绩效的影响。在此基础上,确定与业务优先事项一致的目标 - 无论是速度、灵活性、安全性还是上述所有方面 - 能够为成功奠定基础。与提供集成平台和成熟行业专业知识的解决方案提供商合作,有助于确认技术投资能够带来可衡量的成果。从小型模块化系统入手,制造商可以在不中断现有运营的情况下试行新方法,而数字工具能在部署前完成设计验证,提供可靠保障。然后,在灵活的架构和智能系统的支持下,在生产线和站点之间快速扩展便会水到渠成。

实现智能化流动

物料流动不再是一个背景过程,而是战略性差异化优势。通过采用先进的运动和机器人技术,制造商可以在日益复杂的世界中释放敏捷性、效率和弹性。从自动化到自主化的转变不仅仅体现在技术,更能让您的业务取得长期成功。

准备好迈出下一步了吗?

了解先进的运动和机器人技术如何助力您协调端到端物料流动并打造面向未来的工厂。

联系我们
生产物流
生产物流
生产物流
利用集中管理和数据驱动的端到端自主物料移动,重新定义您在工业运营中的可能性。
了解更多信息

发布时间 2026年1月26日

主题: Accelerate Digital Transformation Empower People Optimize Production Advanced Motion & Robotics Digital Transformation Automotive & Tire Life Sciences Independent Cart Technology Motion Control Emulate3D Digital Twin

Ara Surenian
Ara Surenian
Rockwell Automation生产物流业务经理
Ara 现任Rockwell Automation生产物流业务部门负责人,负责开发集成先进运动控制和机器人解决方案的方法,帮助客户实现工厂端到端物料输送的自动化和优化,打造面向未来的工厂。此前,他负责公司的生产计划和调度软件组合。Ara 在工厂运营、精益制造和数字化转型领域拥有40年经验,在各个制造领域持续带来显著的改进。
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 从自动化到自主化:先进的运动和机器人技术如何改变端到端物料流动