Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

成功实现数字化转型的7个关键步骤

创建 Connected Enterprise® 需要极强的凝聚力。我们客户的数字化历程强调了成功实现数字化转型的七个关键步骤。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Hamlet Protein 客户工厂

在 Rockwell Automation,我们认为,实现 Connected Enterprise® 需要推动将人员、流程和技术融合在一起的决策和行动。

要从讨论和理论化走向现实,需要自上而下的高度凝聚力。回顾我们的客户 Hamlet Protein 的数字化之旅,是成功转型的绝佳范例,也希望能为我们所有人提供学习的机会。

Hamlet Protein 是谁?

Hamlet Protein, Inc. 是一家位于丹麦霍尔森斯的中型公司,专注于开发和生产用于动物饲料的大豆功能性成分。该公司的生物转化工艺能有效将大豆中的抗营养因子(抗原、胰蛋白酶抑制剂、低聚糖、植酸)降低到适合幼龄动物安全摄入的水平。Hamlet Protein 产品目前的市场涵盖仔猪、小牛、宠物、家禽及水产养殖饲料。

为成功铺平道路

回顾他们的历程,Hamlet 确定了七个对其数字化转型至关重要的关键步骤。

#1 在 C 级利益相关者之间创建并推广共同的公司愿景

2010 年,在经过三年未能成功将新 ERP 系统与生产整合后,Hamlet 决定将其管理和生产职能合并到一个 IT 组织中。基于他们认为 IoT 集成对于未来增长至关重要的信念,公司使命是制定一个长期的、宏观的战略。

Hamlet 对 Rockwell Automation 控制系统很熟悉,在当年 Automation Fair® event 的一次对话后,确信 Connected Enterprise® 和我们的信息解决方案可以提供成功数字化的关键,包括无纸化操作。

该公司之前曾更新其 ERP 系统,试图实现流程数字化,但在事件处理和实时数据方面遇到了限制。这一次,他们的愿景是彻底改革整个制造过程,包括质量管理、能源和货物运输、仓库和绩效管理。管理层在所有部门达成一致,共同支持这一使命。

#2 建立指导委员会

每艘船都需要一名船长和支持船员。对于 Hamlet 来说,他们组建了一个指导委员会,成员包括首席执行官、首席财务官、运营副总裁、项目经理以及自项目启动以来一直参与其中的 Rockwell Automation 业务顾问。

该团队的作用是保持整个公司的协调、势头和意识,并作为沟通和升级点。高管的投资证明了公司对项目愿景的承诺。

#3 与了解并支持您整体业务目标的技术提供商合作

Rockwell Automation 和 Hamlet 是长期合作伙伴,在 Automation Fair® 活动中,两家公司进行了交流,推动了 Hamlet 的愿景,公司开始与我们合作开展该项目。最初的工作重点是定义需求和目标,技术作为实现双方愿景的工具。

#4 仔细、全面地评估公司的运营情况,全面了解公司的优势、差距和机会

Rockwell Automation 和 Hamlet 通过评估为项目增添了结构。在旧系统下,Hamlet 的收货操作是半手动过程。

Hamlet 员工通过纸质文件接收卡车司机的交付信息,然后手动将其输入到 ERP 系统中。

质量管理方面的情况也是如此,包括使用手动测试样本和操作员制定质量检查程序。Hamlet 缺乏对其数据的可见性,而且由于许多数据源未连接,他们在很大程度上无法利用这些数据进行规划和采取行动。

除了未连接之外,Hamlet 的数据还缺乏上下文。操作员缺乏关于如何推动流程的指导,在缺乏文档的情况下,主要依赖个人知识和经验。

这些操作员知识是本地化的,未在更广泛的团队中共享。Hamlet 不明白为何流程有时会变慢,也不了解各种操作员行为的影响。他们缺乏比较和合并生产所依赖的多个数据源(如浓缩因子、产量、蛋白质、水分等)的能力。

最后,在仓库区域,筒仓的使用未得到优化。操作员在没有指导的情况下管理存储,仓库本身通过手写笔记进行组织。调度是手动的,这对客户关系和生产人员来说经常带来挑战。

#5 进行价值研讨会,确保获得支持,并根据第 4 步制定的情况评估潜在收益

凭借评估,Hamlet 开展了一次价值研讨会,从技术和业务角度分析了其从原材料接收到成品的流程。

所有部门的代表均参与了此次研讨会,这不仅促进了广泛的认同,还使团队能够清晰了解各自流程之间的相互联系。

研讨会的结果是,团队强化了其数字化制造流程的愿景,即将其分散的流程连接起来。

其中一个核心问题是 ERP 和制造运营管理(MOM)在新系统中应发挥的适当作用。

最终,Hamlet 选择让其 MOM 独立于 ERP 系统,以便能够在制造领域最大限度地实现过程的数字化控制和稳定性。

#6 制定并推广全面的计划和时间表

时间安排可能会发生变化,但优先事项和责任应明确,并获得所有人的一致认可。

Hamlet 制定了功能需求规范,以确立明确的项目里程碑和定价。他们还将项目经理全职投入到项目中,作为协调和领导的唯一联系人。回顾来看,Hamlet 认为这一安排至关重要。

#7 建立变革管理和公司间沟通的基础设施

切勿低估定期沟通在项目推进中的重要性。Hamlet 在 Rockwell Automation 的协助下创建了 MyHP,实现了向内部团队传达计划、进展和行动的目标。

该变更管理系统旨在记录核心业务流程,并将员工分配到不同项目。通过建立 MyHP,能够轻松地看到整个组织,并明确每位员工的职责。MyHP 还打通了不同部门之间的沟通渠道,以实现 Hamlet 的整体公司目标。

与投资者保持持续沟通的重要性是 Hamlet 经验的另一收获。投资者不仅必须准备好并愿意保持项目的势头,还必须了解如何简化业务流程,同时加强内部协作。

Hamlet 发现,领先竞争对手的关键在于与利益相关者沟通公司内部发生的变化,以及这些变化将如何影响日常业务。

Hamlet 的旅程已经迈出了正确的一步,开启了企业内部的沟通渠道;为他们有效地做好 Connected Enterprise® 和成功数字化转型的准备!

无论您是刚刚开始还是已经踏上了自己的数字化转型之路,以下资源都可能对您有所帮助:

  • 了解更多信息,包括我们的历程:Journey to the Connected Enterprise
  • 分享您的想法并加入讨论:Intelligent Manufacturing Institute group
  • 在 Twitter 上关注我们,获取新信息和更新:@ROKInfoSolution

Automation Fair® 是 Rockwell Automation 的商标。

发布时间 2017年10月6日

主题: Food & Beverage

Uwe Küppers
Uwe Küppers
Manager, Digital, Rockwell Automation
Uwe Küppers has over 25 years' experience in the manufacturing industry. He has served in an advisory capacity on multiple projects for global companies, applying his expertise across analytics, IoT, and manufacturing enterprise software (MES). Uwe has been the EMEA Chairman of MESA since 2014.
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 成功实现数字化转型的7个关键步骤