Loading
博客 | 食品和饮料行业
Recent ActivityRecent Activity

扩增食品和饮料行业劳动力的 6 种方式

现代数字化工具和技术有助于吸引和留住员工,并提升现代劳动力的能力

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
佩戴安全帽的饮料生产厂工人俯身检查传送带上的玻璃瓶

劳动力问题严重制约了食品和饮料行业的发展。面对疫情带来的影响以及即将到来的退休潮,雇主需要想方设法提升他们的劳动力,寻找并留住人才是食品和饮料企业领导者确定的两大重要挑战。

如果生产商不使用现代化工具、技术和工作流程提升运营效率,将难以在未来保持竞争力并获取成功。

据 2022 年发布的第 7 份《智能制造现状年度报告》显示(收集了数百家厂商的反馈结果),缺乏熟练工、供应链中断以及安全/风险管理是企业面临的主要挑战。

报告中的调查结果显示,84% 的受访者表示首要挑战是留住员工。

令厂商欣慰的是,使用创新技术和数据做出决策,雇主可以为工人配备合适工具,同时通过学习和职业发展奠定成功之路。

Microsoft Industry 博客《解决制造业新常态下的技能差距》中强调了这一点。在接受数字化转型的企业中,员工的生产力更高;面对大龄熟练工的退休潮以及现有员工的职业流动问题,此类企业更有能力应对经验知识流失带来的影响。

皮尤研究中心表示,在疫情前,美国制造业熟练工缺口达 60 万,而到了 2028 年,这个数字预计将增至 240 万。

自动化系统必须比以往更加灵活和先进,从而为员工提供更加直观和透明的用户体验。

由于劳动力人口结构正在发生巨大变化,您必须要考虑将使用的设备和员工体验。应保证信息的易用性以及与角色的关联性。利用远程资产和专家支持避免停机,通过团队协作工具、混合现实指南、IoT(物联网)机器和 AI(人工智能)增强应用程序提升员工能力,从而提高生产力。视频库也是合理简单地使用信息的一种方式,并且更易于实施。

考虑到这些重要主题,您可以立即采用以下一些实用建议,帮助您开启扩增和赋能员工队伍的历程。

解决劳动力问题的六种方式:

1. 使用增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR) 和混合现实 (MR) 为操作人员和维护团队提供支持

扩展现实或 XR 技术包括虚拟、混合和增强现实,这是培训和留住员工的有力工具。

其中,HoloLens®、RealWear 平板电脑和智能手机能够通过 AR 专家指导帮助工人实现知识转移。在 VR 工作指南和数字孪生体的帮助下,您可以通过远程协助进行员工培训,从而提高效率、生产力和安全性。

现场远程支持可帮助维护人员在需要时获取支持。通过 AR 远程支持,主题专家可以远程查看生产情况,利用远程视频帮助技术人员解决问题。AR 还用于通过远程协助和工作指令帮助培训新员工。与现场课堂环境相比,视频培训使员工能够更有效地获取知识,需要时也能更轻松地进行语言翻译。

2. 准备仿真和预测模型

仿真工具以低成本实现控制系统的脱机验证,并且能够在项目的关键路径外进行控制系统的逻辑测试。用户还可进行有形资产建模,并更早、更安全地进行控制系统测试,执行更详尽的测试,以及在实际系统上无法进行的测试。

技术人员能够运用仿真工具创建可重复的测试计划,并执行非现场测试。虚拟过程节省了试运转阶段的时间和成本。

虚拟试运转和仿真的主要优势在于,能够利用机器或系统的动态数字孪生体根据实际工况条件离线仿真、测试和调试控制系统。其中的关键因素是数据 - 获取有价值的反馈并快速进行迭代,从而创建合适的模型。

借助仿真工具,员工还可利用模型预测控制或多变量控制进行过程建模,收集数据,然后实时调整工艺流程,从而优化产出。

3. 利用信息赋能

企业领导者希望获得符合互联工厂员工理念的可行见解,高效地进行故障处理并解决工厂生产停机,及时预测问题,以免造成高昂的停机和/或产品或人员安全问题。工人运用易部署云环境中的生产监测技术(整体设备效率或整体设备效率工具)或资产性能管理技术(例如 CMMS 或计算机化维护管理系统),可以通过同一平台访问数据,避免出现数据孤岛的情况,同时使企业从被动策略变为主动策略。

4. 加快机器切换速度

在当今按需、灵活的市场中(通过多个 SKU 等来满足快速变化的市场需求),归根结底在于机器设计并与 OEM 合作伙伴合作,开发出适应性强的机器,从而更好地实现灵活的制造生产线。使用独立小车技术等自适应技术,您可以创建可变间距的生产线或包装线,能够在更小、配置性更强的空间内生产多种尺寸规格和配置的产品。现在只需按下按钮,就可以进行自动切换,以提高产量。此外,此类机器采用直线电机,可减少摩擦,延长了设备使用寿命并减少了切换期间更换零部件的需求。

5. 使用机器人技术进行扩展

罗克韦尔自动化消费者包装产品行业顾问 Jim Taylor 表示,即使在消费者包装产品行业,机器人技术的使用也激增了 50%。“机器人正在重塑制造业。在以往,机器人往往采用独立系统,但现在,企业希望通过提供控制信息来整合所有系统。机器人统一控制提供了一条更简单的途径,因此,降低了对专用机器人控制器和编程环境的需求。员工可以通过在同一个熟悉的平台上实现无缝通信和同步。可以通过协作机器人 (Cobot) 进一步提高机器人扩展的附加价值。凭借协作机器人以及安全速度、安全扭矩等新安全功能的引入,员工和机器人可以协同工作。”

6. 吸引新一代员工

制造商利用技术创建现代化工作环境,使企业更具吸引力。新一代员工希望在采用先进技术的安全工作场所中工作。以下是吸引新人才的一些方法:

a. 开启(或继续)数字化转型,利用其中一种或多种技术来优化并提高运营效率,以安全且可持续的方式更好地培养不断增长的全球员工(也就是说,将企业打造得更具吸引力!)。

b. 汇集技术领域中精通数字技术的员工;他们在工厂环境中的用户体验应该与消费者体验期望保持一致。

c. 寻找替代劳动力资源,比如拥有技术背景的退伍军人。例如,罗克韦尔自动化与 Manpower Group 开展了合作,他们通过先进制造学院 (Advanced Academy of Manufacturing) 计划,帮助认证和匹配合适的制造业雇主,从而利用这些经验丰富的闲置人力资源。

d. 使用数字技术简化培训,提供丰富且令人兴奋的学习体验。

e. 必要时,外包其他外部管理服务资源,提供特定领域的专业知识(如网络安全或基础设施和网络服务),为员工打造更安全的工作场所。

现代数字化工具和技术有助于吸引和留住员工,为现代劳动力赋能。如需更多信息,请注册浏览扩增食品和饮料行业劳动力的 6 种方式。

发布时间 2023年1月8日

食品和饮料自动化解决方案
食品和饮料自动化解决方案
食品和饮料自动化解决方案
利用罗克韦尔自动化提供的智能自动化、实时数据、互联机器和现代化解决方案,提升您的食品和饮料制造业水平。
了解更多信息
主题: Empower People Industrial Analytics Food & Beverage

Todd Gilliam
Todd Gilliam
Rockwell Automation 北美地区消费品行业负责人
Todd Gilliam 在制造软件、工业自动化和咨询服务领域拥有超过35年的经验,他帮助制造商引导数字化转型和互联企业之旅,并应对制造业务趋势和挑战。
联系:
订阅

订阅罗克韦尔自动化快讯,从收件箱直接获取新消息、思想领导力和信息。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 扩增食品和饮料行业劳动力的 6 种方式