Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

MES 软件助力应对冶金生产挑战的 5 种方式

MES 可通过确保在正确的时间交付正确的产品,帮助金属生产商应对生产挑战。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
MES 软件助力应对冶金生产挑战的 5 种方式

如果没有合适的工具,满足客户对更好、更轻、更强金属产品的需求将是一项艰巨的任务。

如今,您比以往任何时候都更需要能够为您提供有关运营实时、可操作信息的技术。您可以尝试创建自有解决方案,但通常由于知识有限和技术过时,这些方案可能难以支持。

这就是许多金属生产商选择制造执行系统(MES)软件的原因。MES 能够集成、跟踪并管理您的复杂制造系统,并有助于确保制造过程中各项活动的有效执行。

例如,一家美国钢管生产商实施了 MES,为工人提供了更好的运营可见性。结果,工人改进了切割优化,产量提高了 2%,公司每年节省数百万美元。

利用 MES 可以帮助您确定如何以最经济实用且合适的原材料,在正确的时间交付正确的产品。以下是 MES 软件帮助您应对特定金属生产挑战的五种方式:

1. 更好的生产智能。MES 通过连接设备、控制系统、应用程序和数据库,将您的业务、能源、生产和物流数据汇集在一起。这样,您可以通过移动仪表板和生产趋势报告,利用实时性能信息识别生产问题,如瓶颈和质量问题。

MES 还将车间与您的 ERP 系统连接。这使得生产报告能够直接传送到 ERP,随后填充相应的材料消耗、质量和过程信息。

2. 提高绩效。MES 提供生产率指标,如整体设备效率和停机时间分析,并按班次、区域和生产基地进行分类。生产信息还可以与其他数据交叉引用,如能耗。这使您能够准确找出生产率问题,并确定可以降低成本的地方。

3. 更强的配方和订单管理。您可能仍在手动开发和输入配方,并使用纸质文档管理工作流程。这是一项耗时且容易出错的工作。MES 允许您创建和存储配方,标准化操作程序,并与 ERP 系统直接同步订单管理。

当有新订单到来时,MES 可以与 ERP 接口来管理生产计划,包括质量和操作设置。MES 还会生成最合适的工单——选择最优顺序并将这些工单执行到工厂车间。这意味着正确的配方设定点会直接传送到控制层,实现自动化和精确的配方执行。

4. 提升质量。MES 提供预先设计的工作流程和操作说明,帮助操作员保持在指定的质量参数范围内。MES 还可以从质量检查点收集数据,并在产品不符合所需质量时发送暂停代码或生产警报,以防止不合格产品的流出。

废品跟踪还可以帮助用户了解产品报废的原因,从而最大限度减少问题的重复发生。

5. 完整的追踪与溯源/产品谱系。在整个生产过程中实现可见性至关重要。MES 可让您从原材料到成品实现全程可见。它可以跟踪批次和件级库存、在制品库存、暂停使用的材料以及等待发货的成品。

产品可追溯性提供历史信息,包括每件金属的制造来源。此信息可存储在 MES 中,然后链接回您的 ERP 系统,用于物料资源计划、订单排序和发运调度。

打造更具竞争力的运营

MES 让您实时掌握信息,帮助您满足当今不断变化的客户需求,并在长期内更具竞争力。

例如,金属行业与许多其他行业一样,正处于大规模劳动力转型阶段。年长员工退休时会带走他们的知识。将指令和操作程序存储在 MES 中,可以让新员工更简单、更安全、更顺利地完成入职培训。

发布时间 2019年4月15日

主题: Mining, Metals & Cement

订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left MES 软件助力应对冶金生产挑战的 5 种方式