Loading
博客 | Fiix 软件
Recent ActivityRecent Activity

Fiix:计算机化维护管理系统 (CMMS) 的十大优势

Fiix 是一种基于云的计算机化维护管理解决方案,能够帮助客户实现生产资产、系统、设备和过程的价值最大化。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
男性工业工程师在工厂中,头戴安全帽,手持的笔记本电脑显示 Fiix 仪表板。

Fiix 的 Computerized Maintenance Management System (CMMS) 可协助维护及运营团队安排、以数字方式组织和跟踪设备维护情况、连接到业务系统,并在利用 AI 力量的同时作出数据驱动型决策。有 90 多个国家/地区超过 3000 个维护团队正在使用 Fiix 提升效率、改善资产运行状况以及增强可持续性。

CMMS 具备十大优势:

  1. 缩短停机时间
  2. 控制成本
  3. 提升效率
  4. 收集和使用数据
  5. 改善运行状况并提高安全性
  6. 节能
  7. 工作请求自动化
  8. 维护流程标准化
  9. 更易于安排和完成预防性维护
  10. 延长资产使用寿命

1. 缩短停机时间

攻克维护工作积压问题极具挑战性,可能会导致不必要的停机。积压一些维护工作是不可避免的,但是积压过多则会导致您的运营陷入困境。

CMMS 系统可以平衡资源和维护成本,使积压问题不至于失控。软件可以捕捉那些容易被忽视的琐碎修复工作,对维护任务进行安排、分配和优先排序。

2. 控制成本

CMMS 软件在帮助维护团队规划、安排和执行预防性维护 (PM) 方面表现出色。您不仅可以通过 CMMS 实现任务自动化,还可以对预防性维护进行优先排序和分配,同时跟踪关键指标以对其进行优化。降低成本的最佳方法是通过预防性维护来保障资产正常运行,防止出现意外故障。

通过 CMMS 进行库存管理,您即能高效进行部件采购、跟踪和管理,避免无谓的资源浪费。自动化采购、库存报告和 AI 部件预测等工具可帮助您实现数据驱动型库存决策,消除库存过度和不足现象。

避免产品报废和返工也有助于控制成本。报废和返工都会让企业付出巨大代价,体现在能源、浪费和生产损失方面。最糟糕的是,如果生产团队不加班加点,则将很难弥补这些损失。

CMMS 可以让您准确预测维护工作所需的部件。如果缺乏高效的库存管理系统,将会带来各类代价高昂的问题。过度积压库存会导致原始采购成本增加 12% 到 20%。[1]而且,当设备发生故障时,如果您手头没有合适的部件,或者您在凌乱的库房中找不到部件,则会发生停机。您将为此付出巨大的代价,包括加急发货和采取冒险的临时性措施。

应用案例
使用 CMMS 将库存成本降低数百万

在某家领先的北美油田服务公司,库存似乎总是消失。这让公司损失惨重。

大量的库存缺失导致了难以追踪的季度性巨额支出。该公司可以追踪库存成本,但对于使用过哪些部件或者部件的使用目的却毫无头绪。直至他们部署了 CMMS。

“我们马上就看到了差距所在,”该公司的美国维护经理表示。

“现在,这些季度性库存已经不再是问题,”公司的部件经理解释说。“我们的 CFO 告诉我们,库存成本现已经变得很低,没什么可担心的了”。

阅读完整案例

3. 提升效率

效率低下会使您的工厂损失大量的时间和金钱,从而造成生产损失。每当资产必须进行维修或检查时,则需安排停机,并且这种情况难以避免。但是,不必要的维修和预防性维护延长了停机时间。这些效率低下问题会给您的工厂带来时间和经济损失,最终造成生产损失。例如,如果技术人员的工作排程未得到优化,往往会导致在不需要的时候进行预防性维护,或者维修工作与生产计划发生冲突。

CMMS 使资产维修与检查工作更加轻松。其结果是缩短了停机时间并最大限度地提高了生产效率。技术人员可以从任何位置登录 CMMS 移动应用程序。然后查看资产历史记录、图表、备件位置等信息,从而更快地开展工作。CMMS 软件还能帮助您找到耗时过长的工单,发现延误原因并加以解决,从而提高工作效率。

4. 收集和使用数据

通过查找维护指标趋势,维护团队可以收集和使用数据。维护指标将行动转化为数字,以便您可以衡量技术人员、资产和工作流程在运营中的表现。您可以通过这些指标将因果联系起来,从而做出更好的决策并改进运营。

但是,如果没有合适的工具、流程和人员,则无法跟踪指标。而 CMMS 软件本身就是一种合适的工具。其能采集数据并跟踪随时间变化的指标,确保您以长远目光看待绩效。CMMS 软件还可以使数据分析工作更加轻松,并根据历史指标微调各项策略。

5. 改善运行状况并提高安全性

培训是环境安全的一个关键要素,事实证明它能减少 24%[2] 的工伤事故。同时还能减少故障并降低不可预见的成本。安全培训至关重要,但由于种种因素的限制(从培训时机选择不当到亟需专业技能),团队制定的完美计划很难有效执行。

CMMS 软件可以扫除一切障碍,有助于您妥善实施安全培训。CMMS 允许您存储和跟踪运行状况及安全信息以供技术人员使用,例如认证信息。您还可以从 CMMS 中调取安全报告,以便决定优先安排哪种培训。

6. 节能

美国制造商每年在能源上花费 2300 亿美元[3],这表明任何公司均可通过减少能源消耗来降低成本。维护良好的资产更具能源效率,是降低总体能源开支的关键。

被动性维护是造成生产工厂能源浪费的重要原因,往往会导致库存问题、排程不合理、返工等问题。CMMS 可以通过使用自动化工单、简易工作排程等工具帮助制定更合理的预防性维护计划,有效解决此类问题。

7. 工作请求自动化

维护部门经理通常通过电话、便条、白板或口头形式来接收工作请求。这些方法都不理想。这些过时的流程迫使维护团队花费不必要的时间来创建工单和输入数据。

CMMS 软件实现了工作请求流程自动化,从而省去了多余步骤。员工可以记录工作请求、设置预防性维护触发条件或连接可以根据资产实时状况创建工单的传感器。无需浪费时间转换工单、追踪操作员或翻阅文件柜。

8. 维护流程标准化

提高维护效率的一种方法就是使用在特定场景下表现出色的工具。如果每一次预防性维护、维修或报告都必须从头开始,这将花费更长的时间,并导致停机时间延长和成本上升。

CMMS 能够创建维护清单、工作流程及报告模板,帮助员工更轻松快捷地执行任务。维护软件还能以数字形式提供这些资源。有了 CMMS,每个人均能获取相同信息,遵循相同程序,并尽快地完成工作。

事实上,对于使用 CMMS 的公司,其设备和维护团队的生产效率提高了 44%。[4]

9. 更易于安排和完成预防性维护

预防性维护能够及早地检测到各类异常,避免其发展成更大的问题,显著减少故障数量。维护团队知道预防性维护是缩短停机时间的关键,但问题是,该如何更多地安排预防性维护?

CMMS 通过自动化工单应对这一问题。可以根据使用情况、时间或在 CMMS 中的条件来设置预防性维护触发条件。满足触发条件后即生成工单,然后对工单进行排程和分配。工单流程将变得更加顺畅,预防性维护也更易于安排,从而缩短了停机时间。

精心制订的维修计划会减少时间、资源和资金的浪费。如果您可以预测到每项维护要素,例如资产需求、生产计划和库存,就有可能制定出更完美的计划。

制定更完美的维护计划首先要了解您的资产和资源。传感器、可编程逻辑控制器 (PLC) 或制造执行系统 (MES) 等工具可以帮助您捕获、跟踪和分析资产性能数据。将这些工具与 CMMS 软件整合,您便可以使用这些数据来精细调整预防性维护任务频率,并尽量有效地利用手头的人力资源来实施维护计划。

10. 延长资产使用寿命

自 20 世纪 40 年代以来,美国工业设备的平均服役时间是最长的。[5]尽管服役时间不一定是造成故障的直接原因,但它往往是一个促成因素。维护工作至关重要,因为换新型号并非始终符合经济效益。

确保设备更长时间地保持正常运行状态,意味着要在设备损坏之前进行维护。如果您仅仅遵照 OEM 厂商的指示或凭空猜测,根本无法做到这一点。将 CMMS 软件与传感器、PLC、监控和数据采集 (SCADA) 及 MES 系统整合,您就能实时跟踪资产运行状况、及早发现故障迹象、诊断问题并安排维护。

CMMS 软件能够提升员工效率,带来更多机会

从执行维护到跟踪指标或降低成本,工厂中的每一位员工都有各自的目标。无论您想达成什么目标,CMMS 软件都能让一切变得更轻松。维护软件的真正价值不在于其功能,而在于如何利用这些工具来消除效率低下的问题。CMMS 使您能够识别出存在机会的领域,让您在工厂中最大限度地发挥自身才能。Fiix 使增效成为可能,甚至可以做到更多。

立即行动

现在就开始免费试用
网络研讨会:Fiix CMMS 简介

[1] ReliablePlant.com:如何管理您的 MRO 库存

[2]《人机工程学开放期刊》:安全培训能否减少美国的工伤 — 2009 年

[3] 美国能源信息管理局:2021 年度能源展望 — 2021 年 2 月 1 日

[4] IDC 解决方案简介(活动主板方:Fiix):衡量 Fiix 维护管理软件的业务影响,文档编号 US47612021 — 2021 年 4 月。

[5] 路透社:老旧的机器设备告诉我们特朗普的减税政策为何不能提振新企业支出 — 2017 年 5 月

发布时间 2021年11月11日

主题: Industrial Analytics Fiix CMMS FactoryTalk Analytics

Sandy D’Souza
Sandy D’Souza
Fiix 美洲区渠道合作伙伴关系总监
订阅

订阅罗克韦尔自动化快讯,从收件箱中直接获取最新消息、思想领导力和信息。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left Fiix:计算机化维护管理系统 (CMMS) 的十大优势