主讲人
了解全球各地的企业如何利用模块化系统的高度灵活自由性。凭借这种模块化系统,您可以任意选择需要的电气组件。由于提供多样化的宽高深尺寸选择,盘柜设计不仅可以根据安装场地的要求灵活调整,同时还能确保盘柜具备改造或扩展潜力。系统随附齐全的配套文档,并以平板包装形式供应给全球范围内致力于构建和提供成套盘柜系统的盘柜制造商。所有盘柜制造商均经过全面的培训/教育,以确保世界各地配有 CUBIC 模块化系统的盘柜系统保持一致的高质量水平。多年来,CUBIC 以模块化系统为基础,提供适合多个行业的机柜解决方案。
在此次网络研讨会期间,我们将探讨使用 CUBIC 模块化系统的优势。模块化系统允许集成商灵活组装任何类型的电机控制中心。凭借标志性 IEC 机柜系统背后的理念,集成商能够以多种标准部件为基础,构建各种类型的低功率电机控制解决方案,同时兼顾质量细节。
我们的专家将展示系统集成商如何成功运用模块化理念的固有特点,即灵活自由选择来自任意供应商的电源部件。这使得您能够根据客户需求构建合适的电机控制中心。除了应用广泛外,模块化系统也是市场上更安全且更经得起考验的机柜系统之一。
在此次研讨会中,您将了解:
- 模块化的力量 - CUBIC 模块化系统采用的创新方法便于用户灵活设计和构建配电盘和电机控制中心,以满足严苛的技术规格。
- 独立性 - 不受品牌限制,允许您设计出最契合自身需求的系统。
- 认证优势 - CUBIC 模块化机柜系统由全球最知名的测试实验室进行测试和验证。
- 合作伙伴联盟 – 您可加入并受益于我们的 CUBIC 模块化组件合作伙伴生态圈
- 培训支持 - 推出全面的教育和培训计划,为授权供应商提供全球支持,确保提供优质的一揽子解决方案