在当今竞争激烈的市场环境中,车间资产优化显得至关重要。想要跻身一流制造商之列,就必须打造一系列全新的机器,它们不仅可以提升生产率、质量和安全性,还能在需要时为决策者提供有用见解和信息。
为什么选择智能机器?
以往,智能机器只能传输数据。而如今,智能机器和设备能够将数据转化为见解,确保用户做出更好的决策。真正的智能机器和设备可以利用数字技术颠覆传统的控制和运维模式。具体如何实现呢? 让智能设备帮助您开启智能世界的大门。
OEM 智能解决方案
以更低的成本、更短的上市时间和更大的灵活性制造机器并辅以可扩展和可复用的解决方案,来满足不同行业的制造需求。
智能、安全和可靠
构建能够提升生产率的智能机器,同时遏制互联制造环境固有的安全和安防风险。
一个强大的明天近在眼前
在竞争日益激烈的全球市场、不断提高的的预期、监管要求、不断增加的风险、不断减少的劳动力和不可预测的供应链背景下。当今制造商面临着的挑战是多方面和复杂的。为了应对这些需求,行业领导者已经开始采用数字化转型。新兴的自动化技术将简化生产环境,释放非凡的创新,改善系统生命周期管理,并降低网络安全和安全风险。
运用数字创新解锁新价值,现在正当其时
在快节奏的市场中,客户的要求似乎转瞬之间就会发生变化。
现在,最终用户迫切要求供应商提供更灵活、性能更强的机器,来实现更高的生产价值。运用我们的数字解决方案,OEM 可以设计和制造风险更低、效率更高的机器。您的机器本身也可以转型。我们的硬件和软件能实现无缝的数据流,因此您可以使自己的智能机器具有更高的智能度、可扩展性和变动能力。
我们的数字解决方案可为您提供以下帮助:
- 提高每个开发阶段的效率
- 加快创新速度,并提供差异化价值
- 使用数据来增强您的解决方案,并解锁新的商机
为什么要进行现代化升级?
更高的绩效、更强的灵活性和更明智的决策
考虑到其风险和费用,进行控制系统升级似乎并非良策。老款系统彼此孤立运行,过时设备的运行成本高昂。但过时淘汰的威胁看上去都不如升级那么可怕。而如今,智能制造可能会让您重新思考这件事情。
工业物联网战略中突显的现代技术已帮助富有前瞻性的制造商获得了智能制造的优势。为满足现代制造业的需求,许多公司正在寻求新技术来优化过程,想方设法地提高员工的绩效和效率。
能增强您独特专业领域的解决方案
作为 OEM,您的需求独一无二。凭借我们的行业专家和解决方案专家,我们可以帮助您将雄心勃勃的计划付诸实施,并大规模完成这些计划,以推动您的业务走向未来。