Loading
工业工厂内部,配有设备、传送线和钢制工具,工业背景
报告

互联时代的运营弹性

了解为什么仅靠 OT 网络安全技术可能不足以构建有韧性的运营。
下载报告

预览洞察

人工智能图标
互联性正在扩大运营风险

人工智能的采用、IT/OT 融合以及日益互联的运营为提升效率创造了新机遇,同时也带来了更多的复杂性、依赖性和潜在暴露。

指标折线图
信心超越了准备

组织正在投资 OT 网络安全技术,并且感到已做好准备,但仅靠技术投资并不能转化为运营就绪。

屏蔽锁
弹性需要持续改进

可见性、治理和优先级构成了基础,但弹性运营依赖于在运营需求和运营风险不断变化时,持续调整 OT 网络安全计划。

下载报告

构建韧性运营

了解新研究揭示的网络安全技术投资、信心与运营准备之间的差距

90%

的工业组织有信心能够预防或遏制网络事件

46%

的受访者在过去一年中经历过网络事件

62%

的企业已经投资于网络安全平台

下载报告

弹性 OT 安全不仅仅依赖于工具和点式解决方案。它需要一种主动的、端到端的方法,并与全球公认的框架和标准(如 NIST、NIS2 指令和 IEC 62443)保持一致。这为组织提供了结构化的路线图,以提升安全成熟度,同时满足监管要求。

互联时代的运营韧性

获取报告

下载报告,了解如何将 OT 网络安全投资转化为运营韧性

下载报告

准备好将您的投资转化为运营韧性了吗?

了解如何构建以风险为基础、面向主动防御的 OT 网络安全计划,从而实现韧性运营。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 工业 OT 网络安全 – Rockwell Automation SecureOT
  4. Chevron LeftChevron Left 互联时代的运营韧性
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose