利用 Connected Components Workbench™ 软件为多个行业简化独立机器开发。作为微控制系统的集成设计软件,我们的 Connected Components Workbench 软件可提供控制器编程与仿真、设备配置与可视化以及人机界面 (HMI) 编辑器。此软件有助于缩短初始机器开发时间并降低成本。
了解有关 Connected Components Workbench 软件的信息
我们的软件基于成熟的 Rockwell Automation 和 Microsoft Visual Studio 技术而开发。这款使用简便且直观的软件具有以下特点:
- 易于编程 - 通过示例代码和用户自定义功能块简化编程
- 易于仿真 - 使用 Micro800™ 仿真器在没有硬件的情况下对应用进行编程和测试
- 易于配置 - 单一的集成设计软件环境可缩短初始机器开发时间并降低成本
- 易于可视化 - 在创建人机界面标签时直接引用 Micro800 控制器变量
使用最新软件版本 22 节省编程时间和精力
通过版本 22 中新增的扩展功能简化机器设计、开发和部署。
- 通过位级注释和夏令时功能提升整体用户效率
- 通过 Micro870® 2080-L70E 控制器中的可编程控制器通信命令 (PCCC) 支持,扩展通信能力并简化 MicroLogix™ 到 Micro800 的升级
使用直观的设计软件构建智能机器
- 优化与 Micro850 和 Micro870 2080-Lx0E 控制器的兼容性,提供更好的性能和扩展的功能
- 使用经过简化的配置屏幕轻松编程,以支持更多的驱动器和通用配置文件设备
- 通过增强的以太网诊断来提升系统性能与可靠性
- 对于 PowerFlex® 520 系列和 Kinetix® 5100 驱动器的预先定义的标签,通过对这些标签的直接访问(通过 EtherNet/IP)权限实现精简集成
- 通过 DNP3* 协议连接能力、扩展的 DF1 通信选项和 1 类隐式报文功能简化配置**
- 具有更快的数据传输速度,上传和下载性能分别提高了 23% 和 40%,由此节省了设计时间
- 通过存储器模块中的密码设置/验证和用户项目加密/解密功能提高系统安全性
* 仅限 Micro870 控制器(产品目录号:2080-L70E-24QBBN 和 2080-L70E-24QWBN)。
** 仅限 Micro850 和 Micro870 2080-Lx0E 控制器(搭配 V21 或更高版本的 Connected Components Workbench 软件)。
在一个集成设计环境中简化机器开发
- 使用类似于 RSLogix 500® 软件和 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序的工作流程快速输入和修改梯形图的行,从而缩短 Micro800 控制器编程时间
- 在默认的 IEC 和 Logix 主题之间切换,从而在您的首选环境中轻松地进行设计
- 通过 Logix 主题使用熟悉的控制器项目管理器视图体验
- 使用全局和局部变量数据网格提高效率
- 通过用户自定义功能 (UDF)、用户自定义功能块 (UDFB) 和复制/粘贴功能来分享代码
运用数字工程优化生产率
- 使用 Micro800 仿真器在受控环境中对应用代码进行评估、培训和调试,从而缩短编程时间
- 使用 PowerFlex® 变频器和 Micro800 趋势功能来捕捉、查看和分析实时数据,从而获取深刻见解
- 通过增强的运行时性能和工作模式更改 (RMC) 功能缩短设计时间
- 通过直观的查找功能和易于使用的指示工具栏来丰富用户体验
- 使用 PanelView™ 800 DesignStation 增强对象动画,以提高可用性
Windows 操作系统要求
最低硬件要求
- 处理器:Intel Core i5 标准功耗处理器 (i5-3xxx) 或同等产品
- RAM:8 GB
- 硬盘空间:20 GB 可用
- 光驱:DVD-ROM(仅当通过 DVD 光盘安装软件时需要)
- 定位设备:任何与 Microsoft Windows® 兼容的定位设备
支持的操作系统 - 经测试的版本
- Windows Server 2012*
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016*
- Windows Server 2019
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 位
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Windows 10
- Windows 11**
所有支持的操作系统需要安装 .NET Framework 3.5 SP1
* 需要使用 20.01 或更早版本的 Connected Components Workbench 软件
** 需要 Connected Components Workbench 软件版本 20.01 或更高版本
开始使用:获取软件并提高编程效率
标准版和开发人员版均提供以下语言版本:英语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语、简体中文和通用西班牙语
标准版(免费下载)
- 提供适用于 Rockwell Automation 微型控制系统的易用型通用配置和编程软件,其中包括 Micro800 模拟器的演示版。
- 通过产品兼容性和下载中心 (PCDC) 免费下载标准版。
开发版*
- 包括标准版、Micro800 仿真器和 Archive Manager 的完整版本,以及丰富的 Micro800 控制器编程功能,以提供优化的用户体验。
- 通过 软件订阅门户网站购买带配套支持服务的年度订阅产品。
- 或者联系 本地经销商 或 Rockwell Automation 销售代表了解价格信息。
体验
在您自己的时间通过虚拟应用程序演示和培训实验室,了解 Connected Components Workbench 软件的功能。
在我们基于云的培训和演示平台上向当地认证分销商或 Rockwell Automation 销售代表处预约虚拟演示,实时体验数字化工程设计环境。
资源和工具
使用我们全面的 教程视频和虚拟演示,通过 Connected Components Workbench 软件简化您的设计体验。获得从编程 Micro800™ 控制器到配置 PanelView 800 图形终端和相关设备的指导,加速您的机器开发。
通过访问 Micro800 控制器的示例代码库,高效地设计应用。
尽量缩短启动时间
观看这些视频,了解我们灵活、经济高效的微型控制解决方案,它们可帮助您尽量缩短独立机器的启动时间。
与杰出团队合作
寻找合作伙伴,以便助您设计、构建和维护更好的解决方案
我们的解决方案和支持提供商的全球生态系统可帮助推动自动化项目的进度并取得成功。合作伙伴计划成员拥有丰富的经验,可提供专门与我们的解决方案协作的产品或服务。他们采用协作的方法来帮助您简化项目实施,并从您的投资中获得更大的价值。